DOCA0221ES-01

Ciclos de apertura y cierre

La necesidad de garantizar la continuidad del servicio en una instalación suele significar que rara vez se utilizan los aparatos de alimentación. Un número excesivo de ciclos de funcionamiento acelera el envejecimiento, y la falta de funcionamiento durante un largo periodo puede provocar fallos mecánicos. Se requiere un funcionamiento regular para mantener el nivel de rendimiento normal de todas las partes que participan en los ciclos de apertura y cierre.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.