DOCA0221ES-01

Instalación del aparato extraíble en el chasis

Condiciones de manejo del aparato extraíble

Para conectar o desconectar el aparato extraíble, es necesario insertar la manivela. La manivela no se puede insertar si el chasis está enclavado mediante cerraduras, candados o la puerta está bloqueada.

PELIGRO
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Utilice el equipo de protección personal (PPE) adecuado y siga las prácticas de trabajo seguro con aparatos eléctricos. Consulte NFPA 70E, CSA Z462 o el equivalente local.
  • La instalación y el servicio de este equipo solo deberán ser realizados por personal eléctrico cualificado.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Use la manivela proporcionada para montar o desmontar el aparato en el chasis.
  • No use herramientas eléctricas para el montaje.
  • No gire la manivela una vez que el botón pulsador de posición de desbloqueo haya saltado hacia fuera.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Dispositivo antierror

Antes de colocar el aparato extraíble, asegúrese de que su corriente nominal y su nivel de rendimiento coincidan con los del chasis.

Dispositivo antierror opcional, permite instalar un aparato extraíble solo en un chasis con características compatibles.

Instalación del aparato

PELIGRO
RIESGO DE CAÍDA DEL APARATO
  • Asegúrese de que el equipo de elevación tiene la capacidad suficiente para el aparato que desea elevar.
  • Para utilizar el equipo de elevación, siga las instrucciones del fabricante.
  • Lleve puestos casco, calzado de seguridad y guantes pesados.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
AVISO
RIESGO DE DAÑOS EN EL EQUIPO
  • Al instalar o retirar el aparato, es necesario que el chasis esté bien fijado.
  • Antes de montar el aparato, asegúrese de que coincida con el chasis.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso

Acción

1

Coloque el dispositivo en la posición abierta.

2

Si el chasis aún no está instalado en un panel de conmutación, fije firmemente el chasis sobre un palet.

3

Retire la manivela de su ubicación de almacenamiento.

4

Compruebe que el indicador del chasis esté en la posición de desconexión.

Si el indicador del chasis no está en la posición de desconexión, siga los pasos que se indican en Desconexión del aparato extraíble.

5

Extraiga los rieles del chasis hasta que estén completamente extendidos.

6

Instale el aparato en los rieles usando un equipo de elevación adecuado.

Compruebe que las cuatro ruedas de los laterales del aparato descansan sobre los rieles.

 

7

Quite el equipo de elevación.

8

Con las dos manos, empuje el aparato dentro del chasis hasta llegar al tope. Tenga cuidado de no empujar la unidad de disparo. Los rieles permanecen extendidos.

9

Cuando el aparato esté totalmente insertado en el chasis, empuje los rieles al máximo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.