DOCA0221ES-01

Página de inicio de Go2SE

Presentación

Al escanear el código QR de la cara delantera de un aparato ComPacT NS con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se muestra la página de inicio de Go2SE.

En la página de inicio se muestra información acerca del aparato, así como una lista de menús.

Descripción de la página de inicio

Es posible acceder a la página de inicio desde smartphones Android y iOS. Muestra la misma lista de menús con ligeras diferencias en la presentación.

En el siguiente ejemplo se muestra la página de inicio en un smartphone Android:

  1. Referencia comercial de la unidad de control MicroLogic

  2. Tipo de unidad de control MicroLogic

  3. Menús de la página de inicio. Consulte las siguientes descripciones de los menús para obtener más información.

  4. Aplicaciones que se pueden descargar

Características

Seleccionar este menú permite acceder a una hoja de datos del producto con información detallada sobre la unidad de control MicroLogic.

Documentación

Seleccionar este menú permite acceder a las publicaciones técnicas del ComPacT NS, entre otras:

  • Certificados

  • Declaración de conformidad

  • Hojas de instrucciones

  • Guías de usuario

Piezas de repuesto

Al seleccionar este menú, se accede a la lista de repuestos, con enlaces para ver los detalles de cada uno y comprarlos.

Comentarios del producto

Si selecciona este menú, obtendrá acceso a una encuesta de comentarios de los clientes.

Aplicación mySchneider

Al seleccionar esta aplicación accede a la aplicación móvil mySchneider de atención al cliente de Schneider Electric, que se puede descargar en smartphones Android y iOS. Para conocer la compatibilidad de los smartphones, compruébela en la tienda de aplicaciones. La aplicación Customer Care ofrece instrucciones de autoservicio y acceso fácil a información y ayuda experta.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.