DOCA0221ES-01

Identificación del aparato

Placa de características

  1. Nivel de rendimiento

  2. Tipo de ComPacT NS y corriente nominal

  3. Ui: tensión nominal de aislamiento

  4. Ue: tensión nominal operativa

  5. Icw: corriente nominal no disruptiva de corta duración

  6. Frecuencia

  7. Norma

  8. Tipo de aparato: interruptor automático o disyuntor

  9. Uimp: tensión nominal no disruptiva ante impulso

  10. Ics: poder de corte en servicio

  11. Icu: poder de corte en servicio último

  12. No aplicable a redes de TI

  13. Categoría de selectividad según IEC 60947-2

Código QR

Al escanear el código QR de la cara delantera de una unidad de control MicroLogic con un smartphone que disponga de un lector de códigos QR y de conexión a Internet, se muestra la página de inicio de Go2SE. En la página de inicio se muestra información sobre el aparato y una lista de menús (consulte más información sobre este tema ).

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.