DOCA0221ES-01

Chasis para aparato ComPacT NS630b-1600 extraíble

El chasis es idéntico para los aparatos ComPacT NS630b-1600 extraíbles con:

Chasis

  1. Empuñadura de maniobra

  2. Cubierta de la cámara de corte

  3. Borneros para accesorios

  4. Placa de identificación del bornero

  5. Bloqueo del chasis mediante candados

  6. Testigo de posición de parte móvil (conectada, de prueba o desconectada)

  7. Encaje del mando de introducción

  8. Botón de liberación de posición

  9. Almacenamiento del mando de introducción

  10. Mando de introducción

  11. Empuñadura de extracción

  12. Riel de extensión

  13. Pantallas aislantes superiores

  14. Pantallas aislantes inferiores

Accesorios para el chasis

  1. Interenclavamiento de la puerta

  2. Dispositivo antierror

  3. Contactos de posición del aparato extraíble

  4. Borneros para accesorios opcionales

  5. Bloqueo del chasis mediante cerraduras

  6. Interenclavamiento de la introducción con puerta abierta

  7. Cubrebornes auxiliar

Bornero del chasis

El ejemplo siguiente muestra un aparato extraíble con mando maneta. Los bloques de terminales son idénticos para los dispositivos con mando giratorio directo y mando giratorio prolongado.

Asignación de los borneros del chasis

En la tabla siguiente se describe la asignación de los borneros para interruptores automáticos y disyuntores extraíbles:

  • Los borneros opcionales solo se incluyen en el chasis si los accesorios opcionales asociados están instalados en el aparato.

  • N/A indica que los borneros y los accesorios opcionales asociados no son compatibles con el aparato.

Bloque

Marca

Descripción

Interruptor automático

Disyuntor

A

CD1-CD2

2 contactos de posición desconectada CD

Opcional

Opcional

B

Com

Bornero para el módulo de comunicaciones BCM ULP

Opcional

N/A

UC1

Interenclavamiento selectivo de zona (ZSI), sensor rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

  • De serie con unidades de control MicroLogic A/E/P

  • N/A con unidades de control MicroLogic sin mediciones

N/A

UC2

Sensor externo neutro, sensor rectangular para protección de fuga a tierra o entrada del módulo MDGF

N/A

UC3

Fuente de alimentación externa de 24 V CC y tensión externa

N/A

CAF1-CAF2

Contacto de cierre prematuro (mando giratorio)

Opcional

Opcional

SDE

Contacto de señalización de disparo por defecto SDE

Opcional

N/A

MN/MX

Bobina de disparo MN

o bobina de apertura MX

Opcional

Opcional

MT1

Orden de cierre eléctrico

N/A

N/A

MT2

Orden de apertura eléctrica

N/A

N/A

SD

Contacto de señalización de disparo

Opcional

Opcional

CAO1–CAO2

Contacto de corte anticipado (mando giratorio)

Opcional

Opcional

OF1-OF3

3 contactos de señalización OF

Opcional

Opcional

C

CE1–CE3

3 contactos de posición conectada CE

Opcional

Opcional

CT1

1 contacto de posición de prueba CT

Opcional

Opcional

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.