DOCA0221ES-01

Apertura remota

Puede utilizar:

  • Una bobina de apertura MX.

  • Una bobina de disparo MN.

  • Una bobina de disparo MN retardada.

Cuando se conectan al panel de control, estas bobinas pueden utilizarse para abrir el aparato de forma remota.

MX, MN

Retardador MN

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.