Sélection dynamique d'antenne
Présentation
| AVIS |
|---|
|
Acquisition de données réduite
N'activez la sélection dynamique d'antenne que si
votre configuration comprend des capteurs d'environnement TH110 et/ou
CL110 et que vous constatez des problèmes d'affaiblissement du
signal. Tous les équipements connectés sont impactés
par le choix de l'antenne interne.
Le non-respect de ces instructions peut entraîner
une réduction de l'acquisition de données provenant des
équipements connectés.
|
La sélection dynamique d'antenne est une fonction avancée destinée à être utilisée avec des configurations spécifiques comprenant des capteurs d'ambiance TH110 et CL110, où des problèmes d'affaiblissement de signal sont observés. Elle est disponible uniquement lorsque l'option Interne est sélectionnée dans Sélection de l'antenne. Cette fonction doit être utilisée avec précaution. Vous devez comprendre les conséquences de votre action avant de la sélectionner.
La fonction de sélection dynamique d'antenne analyse la qualité du signal des antennes internes disponibles afin de sélectionner celle qui fournit le meilleur signal. L'analyse prend n secondes, où n est égal à 10 fois la période de communication du capteur d'ambiance (en secondes). Lorsque la période de communication par défaut est définie (120 secondes), l'analyse prend environ 20 minutes.
Au cours de l'analyse, le Panel Server bascule entre les antennes internes disponibles (antenne A et antenne B), en passant un temps égal sur chacune d'elles, afin d'évaluer la qualité du signal. L'acquisition des données est impactée durant l'analyse si certains équipements ne captent pas correctement le signal sur l'une ou l'autre antenne. Sur la base des résultats de l'analyse, le Panel Server choisit l'antenne offrant la meilleure qualité de signal. Si aucune des deux antennes n'est pleinement satisfaisante, le mode de commutation d'antenne est automatiquement activé. Le système bascule entre les antennes toutes les n secondes, où n est égal au double de la période de communication du capteur d'ambiance (en secondes). De cette manière, la période de commutation reste inférieure au seuil de perte de communication.
Les équipements peuvent obtenir une meilleure qualité de signal sur l'une ou l'autre des antennes. Le basculement d'une antenne à l'autre permet au Panel Server de maintenir la communication avec tous les équipements, mais la fréquence de communication est réduite.
Cette fonction offre également la possibilité d'activer des analyses automatiques. Lorsque cette option est activée Panel Server lance une analyse automatique lorsqu'il détecte une perte de communication avec un équipement.
Vous pouvez lancer une analyse quand vous le souhaitez en cliquant sur Lancer l'analyse.
Disponibilité
Cette fonction est disponible sur Panel Server Entry, Universal (sauf modèles Wired by Design) et Advanced.
Réglage des paramètres
La sélection dynamique d'antenne est configurée dans les pages Web de Panel Server, sousProcédure d'activation de la sélection dynamique d'antenne
Suivez cette procédure pour activer la sélection dynamique de l'antenne :
-
Cliquez sur le bouton activant la Sélection dynamique de l'antenne.
-
Si elle n'est pas requise, cliquez sur le bouton désactivant l'Analyse automatique (activée par défaut).
-
Enregistrez vos paramètres. Une fois les paramètres enregistrés, le bouton Lancer l'analyse devient actif.
NOTE: Si l'analyse automatique est activée, vous pouvez lancer une analyse immédiate ou attendre le lancement automatique. Une analyse automatique est lancée lorsque Panel Server détecte une perte de communication avec un équipement. -
Cliquez sur Lancer l'analyse.
-
Vérifiez le Statut de l'analyse :
-
Réussi : l'analyse est terminée et le résultat affiché au-dessous est exécuté.
-
En cours
-
Annulé : l'analyse peut être annulée si l'une des actions suivantes est lancée pendant qu'elle est en cours :
-
Ajout ou suppression d'un équipement
-
Modification de la configuration des voies
-
Modification de la période de communication du capteur ambiant
-
Clic sur Arrêter l'analyse
-
-
-
Lorsque l'analyse est réussie, vérifiez son résultat :
-
AntenneA
-
AntenneB
-
Mode de commutation d'antenne
-