Selección de antena dinámica
Presentación
| AVISO |
|---|
|
Adquisición de datos reducida
Active la selección de antena dinámica únicamente
si su configuración incluye sensores ambientales TH110 o CL110
y observa problemas de desvanecimiento de la señal. Todos los
dispositivos conectados se ven afectados por la elección de la
antena interna.
El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar
una reducción en la adquisición de datos de los dispositivos
conectados.
|
La selección dinámica de antenas es una función avanzada que debe usarse con configuraciones específicas con sensores ambientales TH110 y CL110, donde se observan problemas de desvanecimiento. Solo está disponible cuando se selecciona Interna en Selección de antena. La función debe utilizarse con precaución. Debe comprender las consecuencias de la acción antes de seleccionarla.
La función de antena dinámica analiza la calidad de la señal de las antenas internas disponibles para seleccionar la antena que proporciona la mejor señal. El análisis lleva n segundos, donde n = 10 × período de comunicación del sensor ambiental (segundos). Cuando está establecido el período de comunicación predeterminado (120 segundos), el análisis lleva aproximadamente 20 minutos.
Durante el análisis, Panel Server cambia entre las antenas internas disponibles (antena A y antena B), dedicando el mismo tiempo a cada una, para evaluar la calidad de la señal. La adquisición de datos se ve afectada durante el análisis si algunos dispositivos no tienen buena señal en una u otra antena. Según el resultado del análisis, Panel Server elige la antena con la mejor calidad de señal. Si ninguna de las dos antenas es totalmente satisfactoria, Modo de conmutación de antena se activa automáticamente. El sistema cambia de antena cada n segundos, donde n = 2 × período de comunicación del sensor ambiental (segundos). Así, el período de conmutación permanece por debajo del desencadenamiento de pérdida de comunicación.
Los dispositivos pueden tener mejor calidad de señal en una u otra antena. El cambio de antena permite que Panel Server mantenga comunicación con todos los dispositivos, pero la frecuencia de la comunicación se reduce.
La función también ofrece la posibilidad de activar análisis automáticos. Cuando se activan, Panel Server inicia un análisis automático cuando detecta una pérdida de comunicación con un dispositivo.
Puede iniciar un análisis cuando lo desee haciendo clic en Iniciar análisis.
Disponibilidad
Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal (excepto los modelos Wired by Design) y Advanced.
Ajuste de los parámetros
La selección de antena dinámica se configura en las paginas web del Panel Server, enProcedimiento para habilitar la selección de antena dinámica
Siga este procedimiento para activar la selección de antena dinámica:
-
Haga clic en el botón para activar Selección de antena dinámica.
-
Si no es necesario, haga clic en el botón para desactivarlo Análisis automático (activado de forma predeterminada).
-
Guarde los parámetros. Al guardar los parámetros, se activa el botón Iniciar análisis.
NOTA: Si el análisis automático está activado, puede iniciar un análisis inmediato o esperar a que se inicie automáticamente. El análisis automático se inicia cuando el Panel Server detecta una pérdida de comunicación con un dispositivo. -
Haga clic en Iniciar análisis.
-
Consulte Estado del análisis.:
-
Se ejecutó con éxito: el análisis se ha completado y el resultado se muestra a continuación y se ejecuta.
-
En curso
-
Cancelado: el análisis se puede cancelar si se inicia una de las acciones indicadas a continuación durante un análisis.
-
Agregación o eliminación de un dispositivo
-
Cambio de la configuración del canal
-
Cambio del período de comunicación del sensor ambiental
-
Clic en Detener análisis
-
-
-
Cuando el análisis se haya ejecutado con éxito, compruebe el resultado del análisis:
-
AntenaA
-
AntenaB
-
Modo de conmutación de antena
-