DOCA0172DE-20

Dynamische Antennenauswahl

Einführung

HINWEIS
Reduzierte Datenerfassung
Aktivieren Sie die dynamische Antennenauswahl nur, wenn Ihre Konfiguration TH110- und/oder CL110-Umgebungssensoren enthält und Sie Fading-Probleme feststellen. Die Wahl der internen Antenne wirkt sich auf alle verbundenen Geräte aus.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu einer Beeinträchtigung der Datenerfassung von den verbundenen Geräten führen.

Die dynamische Antennenauswahl ist eine erweiterte Funktion, die für eine Verwendung in bestimmten Konfigurationen vorgesehen ist, die TH110- und CL110-Umgebungssensoren enthalten, bei denen Fading-Probleme auftreten. Sie ist nur verfügbar, wenn Intern für Antennenauswahl ausgewählt ist. Die Funktion sollte mit Vorsicht verwendet werden. Sie sollten sich über die Folgen dieser Aktion im Klaren sein, bevor Sie sie auswählen.

Die Funktion zur dynamischen Antennenauswahl analysiert die Signalqualität der verfügbaren internen Antennen, um die Antenne mit dem besten Signal auszuwählen. Die Analyse dauert n Sekunden, wobei n = 10 × Kommunikationszeitraum des Umgebungssensors (Sekunden). Wenn der Standard-Kommunikationszeitraum eingestellt ist (120 Sekunden), dauert die Analyse etwa 20 Minuten.

Während der Analyse schaltet der Panel Server zwischen den verfügbaren internen Antennen (Antenne A und Antenne B) um und prüft jede Antenne jeweils für denselben Zeitraum, um die Qualität des Signals zu bewerten. Die Datenerfassung wird während der Analyse beeinträchtigt, wenn einige Geräte auf der einen oder anderen Antenne kein gutes Signal haben. Basierend auf dem Ergebnis der Analyse wählt der Panel Server die Antenne mit der besten Signalqualität aus. Wenn keine der beiden Antennen vollständig zufriedenstellend ist, wird automatisch der Antennenumschaltmodus aktiviert. Das System schaltet jeweils nach n Sekunden um, wobei n = 2 × Kommunikationszeitraum des Umgebungssensors (Sekunden). Auf diese Weise bleibt die Umschaltdauer unterhalb des Auslösers für Kommunikationsverlust.

Geräte können auf der einen oder anderen Antenne eine bessere Signalqualität haben. Durch das Umschalten zwischen Antennen kann der Panel Server die Kommunikation mit allen Geräten aufrechterhalten, allerdings wird die Kommunikationsfrequenz reduziert.

Die Funktion bietet auch die Möglichkeit, automatische Analysen zu aktivieren. Bei aktivierter Funktion startet der Panel Server eine automatische Analyse, sobald er einen Kommunikationsverlust mit einem Gerät feststellt.

Sie können jederzeit auch eine manuelle Analyse starten, indem Sie auf Analyse starten klicken.

Verfügbarkeit

Diese Funktion ist mit Panel Server Entry, Universal (außer Wired by Design-Modelle) und Advanced verfügbar.

Einstellen der Parameter

Die dynamische Antennenauswahl erfolgt auf den Panel Server-Webseiten unter Einstellungen > Drahtlose Geräte > Netzwerkkonfiguration.

Verfahren zur Aktivierung der dynamischen Antennenauswahl

Gehen Sie wie folgt vor, um die dynamische Antennenauswahl zu aktivieren:

  1. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Funktion Dynamische Antennenauswahl zu aktivieren.

  2. Wenn nicht erforderlich, klicken Sie auf die Schaltfläche, um die Funktion Automatische Analyse zu deaktivieren (standardmäßig aktiviert).

  3. Speichern Sie die Einstellungen. Nach dem Speichern der Einstellungen ist die Schaltfläche Analyse starten verfügbar.

    HINWEIS: Wenn die automatische Analyse aktiviert ist, können Sie eine sofortige Analyse starten oder warten, bis die Analyse automatisch gestartet wird. Die automatische Analyse wird gestartet, wenn der Panel Server einen Kommunikationsverlust mit einem Gerät feststellt.
  4. Klicken Sie auf Analyse starten.

  5. Überprüfen Sie den Analysestatus:

    • Erfolgreich: Die Analyse ist abgeschlossen, das Ergebnis wird unten angezeigt und ausgeführt.

    • In Arbeit

    • Abgebrochen: Die Analyse kann abgebrochen werden, wenn während der Analyse eine der folgenden Aktionen ausgeführt wird:

      • Hinzufügen oder Entfernen eines Geräts

      • Ändern der Kanalkonfiguration

      • Ändern des Kommunikationszeitraums des Umgebungssensors

      • Klicken auf Analyse stoppen

  6. Wenn die Analyse erfolgreich ist, überprüfen Sie das Analyseergebnis:

    • AntenneA

    • AntenneB

    • Antennenumschaltmodus

Ihre Meinung?
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.