DOCA0172ES-19

Publicación en la nube de Schneider Electric

Presentación

La función de publicación en la nube le permite enviar datos muestreados e información de alarmas desde dispositivos conectados a servicios en la nube de Schneider Electric como EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate), EcoStruxure Asset Advisor y EcoStruxure Resource Advisor.

Los datos se publican como un archivo .json. Para obtener más información, consulte Formato de archivo de la publicación JSON.

Cuando se activan los servicios en la nube de Schneider, la publicación de datos en servidores SFTP o HTTPS deja de estar disponible.

NOTA: Los servicios en la nube de Schneider Electric y el servicio de publicación de correos electrónicos de alarmas se excluyen mutuamente, es decir, ambas funciones no se pueden activar a la vez.

Disponibilidad

Esta función está disponible en Panel Server Entry, Universal, y Advanced.

Ajuste de los parámetros

La función de publicación se configura en las páginas web del EcoStruxure Panel Server, en Configuración > Publicación de datos > Método de publicación > Servicios en la nube de Schneider.

Para publicar datos en la nube, la configuración de red del Panel Server debe permitir el acceso a Internet (nube). Por ejemplo, DNS debe configurarse y puede que sea necesario definir el proxy. Es posible que también sea necesario abrir el firewall de la red para permitir el acceso a los servidores de Schneider Electric mediante el puerto 443.

Habilitación de la infraestructura en la nube de Schneider Electric.

Para permitir que el Panel Server acceda a los servicios de la infraestructura en la nube de Schneider Electric, se debe autorizar el acceso a las URL y los puertos siguientes en la configuración de protección de LAN:

Nombre del dominio

Protocolo

Descripción

cbBootStrap.gl.StruXureWareCloud.com

HTTPS (puerto TCP 443)

Se utiliza en la primera conexión de Panel Server a la nube (o después de un restablecimiento de los ajustes de fábrica) para autenticar y registrar Panel Server.

etp.prod.StruXureWareCloud.com

HTTPS (puerto TCP 443)

Se utiliza para descargar las actualizaciones de firmware.

cnm-ih-na.Azure-devices.net

HTTPS (puerto TCP 443)

Se utiliza para la comunicación de Panel Server con servicios en la nube de Schneider Electric, como configuración, datos o alarmas.

RemoteShell.rsp.Schneider-Electric.com

HTTPS (puerto TCP 443)

Permita que el centro de asistencia al cliente de Schneider Electric acceda de forma remota a las páginas web del Panel Server mediante VPN.

cnmdapiappstna.Blob.Core.Windows.net

HTTPS (puerto TCP 443)

Permite al Panel Server cargar registros y archivos de diagnóstico cuando así lo solicite el Centro de Atención al Cliente de Schneider Electric.

cnmiothubappstna.Blob.Core.Windows.net/file-upload

HTTPS (puerto TCP 443)

Permite al Panel Server cargar una topología en los servicios en la nube de Schneider Electric.

time.gl.StruXureWareCloud.com

Puerto NTP (UDP)  123)

El servidor NTP permite mantener sincronizado el reloj del Panel Server.

Configuración de la conexión en la nube

En la tabla siguiente se describen los ajustes.

Parámetro Descripción

Gestión de aplicaciones de servicios en la nube de Schneider

Botón Conectar/Desconectar para conectar y desconectar el Panel Server desde la nube de Schneider Electric.

Estado de conexión

Muestra el estado de la conexión del Panel Server a la nube:

  • No conectado

    NOTA: Si el Panel Server no consigue conectarse a la nube, compruebe que la configuración de comunicación esté correctamente establecida (por ejemplo, se requiera un proxy, pero no esté definido) y que el modo de sincronización de fecha y hora esté establecido en Nube (consulte Solución de problemas).
  • Conexión en curso

  • Conectado

Diagnóstico de conexiones

Si Estado de conexión muestra Conectado, aparece el diagnóstico de la conexión a la nube:

  • Dispositivo activado indica que el Panel Server está conectado a los servicios en la nube.

  • Dispositivo no registrado indica que los servicios en la nube no reconocen el Panel Server.

  • No se puede obtener acceso a la red indica que el Panel Server no puede acceder a la plataforma en la nube de Schneider Electric. Compruebe la configuración de red. Consulte Solución de problemas.

  • Credenciales erróneas indica que los certificados de seguridad utilizados para conectarse a la plataforma en la nube de Schneider Electric no se han podido validar. Compruebe que el modo de sincronización de fecha y hora se haya establecido como Nube en las páginas web del Panel Server o el software EcoStruxure Power Commission.

Identificación del Panel Server

Se muestra la siguiente información:

  • Número de serie: identificador único del dispositivo

  • Código del dispositivo: credenciales de Panel Server, utilizadas para reclamar de forma segura el dispositivo en EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate)

Puede copiar y pegar esta información para identificar su dispositivo en otras aplicaciones.

NOTA: El código del dispositivo representa las credenciales del Panel Server. Trate esta información como confidencial.

Topología y periodo de publicación

Botón Publicar la topología utilizado para enviar la lista de dispositivos conectados al Panel Server a la nube, e información como el nombre y la etiqueta del dispositivo introducidos en la puesta en marcha, las mediciones disponibles, así como la información de uso u otra información de contextualización.

NOTA: La topología no contiene datos personales. Schneider Electric no escanea, usa, ni vende estos datos. Estos datos son para uso exclusivo del cliente.

Se muestra la siguiente información:

  • Estado de la última configuración remota: indica si la última configuración remota se realizó correctamente

  • Fecha de la última configuración remota correcta

Se muestra el periodo de publicación. Lo establece el servicio en la nube y no se puede editar.

Control remoto

Habilitar control remoto: haga clic en el conmutador para habilitar esta función. Para obtener más información, consulte Control remoto y programación desde la nube.

Programaciones de la nube en ejecución: Muestra o No

Conexión a la nube de Schneider Electric

Para publicar datos y alarmas del Panel Server en la nube de Schneider Electric:

  1. En la página web Publicación, seleccione Método de publicación > Nube y haga clic en Conectar.

  2. Espere hasta que Estado de conexión indique Conectado.

  3. Haga clic en Publicar la topología para enviar información sobre el Panel Server y los dispositivos conectados a la nube.

    IMPORTANTE: Cada vez que cambie la configuración del Panel Server o los dispositivos conectados, debe volver a publicar la topología.

    Resultado: El servicio en la nube devuelve una configuración remota al Panel Server. La configuración remota impone la selección de mediciones y alarmas, y la configuración de muestreo y del publicador. La configuración no se puede editar (solo lectura) con páginas web del Panel Server.

    NOTA: Durante la aplicación de la configuración remota, es posible que se muestre una barra de progreso varias veces, que corresponderá a diferentes secciones de la configuración. Se trata de un comportamiento normal.
  4. Seleccione el icono del servicio en la nube en el encabezado de la página web:

    • Verde: configuración remota válida

    • Naranja: configuración remota no válida

NOTA: Si una configuración remota del Panel Server desde los servicios en la nube intenta permitir más de 5000 mediciones, o 500 muestras por minuto o 500 alarmas (con un máximo de 300 desde dispositivos Modbus SL), la configuración se rechazará.
IMPORTANTE: La primera publicación en la nube se realiza de la siguiente manera:
  • Panel Server Universal y Entry: 1 hora después de que la configuración remota se aplique correctamente en Panel Server

  • Modelos Panel Server Advanced: 10 minutos después de que la configuración remota se aplique correctamente en Panel Server

El icono de Servicio en la nube cambia de naranja a verde cuando la configuración remota se aplica correctamente y el primer ciclo de publicación se realiza correctamente.

Desconexión de los servicios en la nube

Para desconectar temporalmente el Panel Server de la nube de Schneider Electric:

  1. Haga clic en Desconectar.

  2. Espere hasta que Estado de conexión indique No conectado.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.