Principe général de la mise en service d'un EcoStruxure Panel Server
Présentation
Le Panel Server peut être mis en service à l'aide d'un des outils suivants :
-
Logiciel EcoStruxure Power Commission. Voir Aide en ligne de EcoStruxure Power Commission.
Utilisez le logiciel pour une approche globale axée sur le système, afin de configurer l'Panel Server et l'ensemble des appareils du tableau de distribution. De plus, grâce aux fonctions avancées du logiciel, vous pouvez :
-
préparer un projet hors ligne ;
-
enregistrer un projet (configuration du système) ;
-
créer un projet à partir d'un projet existant ;
-
générer un rapport avec les données collectées lors du test de configuration et pour récupérer les paramètres mis à jour via les pages Web du Panel Server ;
-
exporter un projet vers un logiciel de supervision (par exemple, EcoStruxure Power Monitoring Expert).
-
-
Utilisez les pages Web pour une approche axée sur les appareils afin d'effectuer les actions suivantes :
-
ajouter ou supprimer des appareils Modbus et/ou sans fil
-
configurer ou modifier les paramètres des appareils connectés
-
configurer la contextualisation des données des appareils connectés
-
configurer l'échantillonnage et la publication des données
-
exporter des données vers des fichiers
-
-
Application mobile EcoStruxure Power Commission en conjonction avec EcoStruxure Energy Hub (partie de EcoStruxure Building Activate).
Utilisez l'application mobile pour effectuer via une connexion Wi-Fi la mise en service d'une sélection limitée de paramètres pour des appareils ciblés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section détaillée.
Lors de la mise en service du Panel Server via une connexion Ethernet, mettre à jour le micrologiciel du Panel Server.
Prérequis pour la mise en service
Pour mettre en service le Panel Server avec le logiciel EcoStruxure Power Commission ou les pages Web Panel Server , utilisez l’une des méthodes de connexion suivantes :
-
Connectez le Panel Server à Ethernet (voir Connexion à un PC).
-
Connectez un PC au Panel Server via le point d'accès du Wi-Fi (voir Connexion au point d'accès du Wi-Fi à partir d'un PC).
Pour effectuer une mise en service avec l'application mobile EcoStruxure Power Commission, connectez-vous au point d'accès Wi-Fi du Panel Server.