DOCA0172ES-19

Principio general para la puesta en marcha de un EcoStruxure Panel Server

Descripción general

La puesta en marcha de un Panel Server se puede realizar con una de las siguientes herramientas:

  • Software EcoStruxure Power Commission. Consulte Ayuda en línea de EcoStruxure Power Commission.

    Use el software para emplear un enfoque global centrado en el sistema a la hora de configurar Panel Server y los dispositivos del panel de conmutación. Además, las características avanzadas del software le permiten:

    • Preparar un proyecto sin conexión.

    • Guardar un proyecto (configuración del sistema).

    • Crear un nuevo proyecto a partir de otro existente.

    • Generar un informe con datos recopilados durante las pruebas de configuración y recuperar los ajustes actualizados mediante las páginas web del Panel Server.

    • Exportar un proyecto a un software de supervisión (por ejemplo, EcoStruxure Power Monitoring Expert).

  • Páginas web del Panel Server.

    Utilice las páginas web para servirse de un enfoque centrado en el dispositivo para

    • añadir o quitar dispositivos Modbus o inalámbricos

    • configurar o modificar los ajustes de los dispositivos conectados

    • configurar la contextualización de datos de los dispositivos conectados

    • configurar el muestreo y la publicación de datos

    • exportar datos a archivos

    El número máximo de conexiones simultáneas (sesiones) a las páginas web es de 10. Cuando se alcanza el número máximo, se muestra el mensaje siguiente: Número máximo de conexiones simultáneas.

  • Aplicación móvil EcoStruxure Power Commission junto con EcoStruxure Energy Hub (parte de EcoStruxure Building Activate).

    Use la aplicación para poner en marcha en el dispositivo una selección limitada de ajustes a través de una conexión Wi-Fi. Para obtener más información, consulte el tema detallado.

Durante la puesta en marcha del Panel Server a través de una conexión Ethernet, actualice el firmware del Panel Server.

Requisitos previos para la puesta en marcha

Para poner en marcha el Panel Server con software EcoStruxure Power Commission o páginas web del Panel Server, utilice uno de los siguientes métodos de conexión:

Para ponerlo en marcha con la aplicación móvil EcoStruxure Power Commission, conéctese al punto de acceso Wi-Fi Panel Server.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.