EIO0000004201.07

Montage au mur

Montez le produit au panneau ou au mur avec les vis M4 (4 pièces).

NOTE:
  • Le couple nécessaire est de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

  • Avec cette méthode d'installation, le côté interface (le bas du produit) doit être orienté vers le bas.

  • Pour éviter que des températures anormalement élevées se produisent à l'intérieur du produit, montez le produit complètement à la verticale.

  • Si le module PCI/PCIe est connecté à Advanced Box, le montage mural nécessite un adaptateur de montage plat/mural en option. Pour l'installation à l'aide de l'adaptateur de montage plat/mural, consultez Montage mural lors de l'installation du module PCI/PCIe.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.