EIO0000004201.07

RS-232C x 4

Caractéristiques

Vous pouvez utiliser quatre ports RS-232C en branchant le câble fourni.

Référence du produit HMIYP6MPR23P4
Transmission asynchrone RS-232C (non isolé) x 4
Longueur des données 7 ou 8 bits
Bit d'arrêt 1 ou 2 bits
Parité Aucun, impair ou pair
Vitesse de transmission des données 2 400...115 200 bps
Connecteur D-Sub 37 broches (fiche, côté module)
D-Sub 9 broches (fiche, côté câble étendu)

L'interface série n'est pas isolée. Les bornes SG (mise à la terre du signal) et FG (masse du châssis) sont connectées à l'intérieur du produit. Lorsque le connecteur d'interface série est D-Sub, connectez le fil FG à l'extérieur.

DANGER
CHOC ÉLECTRIQUE ET INCENDIE
Lors de l'utilisation de la borne SG pour relier un périphérique externe à ce produit :
  • Vérifiez qu'il n'y a pas de boucle de terre lors de l'installation du système.
  • Connectez la borne SG à un équipement distant lorsque le périphérique externe n'est pas isolé.
  • Connectez la borne SG sur une connexion de masse fiable et connue afin de réduire le risque d'endommager le circuit.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
PERTE DE COMMUNICATION
  • N'exercez pas un stress trop important sur les ports de communication de toutes les connexions.
  • Fixez solidement les câbles de communication au mur du panneau ou à l'armoire.
  • Utilisez un connecteur D-Sub à 9 broches avec des vis de montée.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
NOTE: N'utilisez que le courant nominal.

Affectation de broches

Connecteur D-Sub 9 broches

Côté câble étendu :

Broche n° RS-232C
Nom du signal Sens Description
1 CD Entrée Détection de porteuse
2 RD(RXD) Entrée Réception de données
3 SD(TXD) Sortie Émission de données
4 ER(DTR) Sortie Terminal de données prêt
5 SG - Mise à la terre du signal (non isolé)
6 DR(DSR) Entrée Ensemble de données prêt
7 RS(RTS) Sortie Demande d'émission
8 CS(CTS) Entrée Prêt pour émission
9 CI (RI) Entrée Affichage d'état appelé
Boîtier FG - Masse du châssis (commun à SG)

La vis jack recommandée est nº 4-40 (UNC).

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.