EIO0000004201.07

Installation du HDD/SSD

Vous pouvez installer 2 HDD ou SSD sur l'Advanced Box et 1 HDD ou SD sur le Standard Box.

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Le modèle CC est conçu pour une utilisation avec une alimentation 24 Vcc et le modèle CA est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 100 à 240 Vca. Vérifiez toujours si votre équipement est une unité CA ou CC avant de le mettre sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
DOMMAGES AU PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE ET PERTE DE DONNÉES
  • Coupez toute l'alimentation avant d'entrer en contact avec un périphérique de stockage installé.
  • Utilisez uniquement nos périphériques de stockage en option pour ce produit.
  • Assurez-vous de sauvegarder régulièrement les données.
  • Confirmez que le périphérique de stockage est orienté correctement avant de l'insérer.
  • Ne pliez, ne faites tomber ou ne frappez pas le périphérique de stockage.
  • Ne touchez pas les connecteurs du périphérique de stockage.
  • Ne démontez ou ne modifiez pas le périphérique de stockage.
  • Gardez le périphérique de stockage sec.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
ATTENTION
VIBRATIONS EXCÉDENTAIRES
Protégez le HDD des vibrations et des chocs lors de l'installation ou du retrait.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE
Prenez les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques avant de tenter de retirer le couvercle.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Coupez l'alimentation du Box Module.
  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
  3. Retirez 5 vis du panneau d'accès et glissez le capot pour le retirer.
  4. Insérez le HDD ou le SSD dans l'emplacement.
    Advanced Box : 2 modules (consultez ce qui suit)
    Standard Box : 1 module
    1. Disque 2

    2. Disque 1

  5. Lors du retrait du HDD ou du SSD, tirez la languette.

    A. Languette

  6. Replacez le panneau d'accès et serrez les vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.