EIO0000004201.07

Montage mural lors de l'installation du module PCI/PCIe

Si le module PCI/PCIe est connecté à Advanced Box, le montage mural nécessite un adaptateur de montage plat/mural en option.

Adaptateur de montage plat/mural : HMIYP6ADFMA

Procédure d'installation

  1. Utilisez les vis de l'adaptateur de montage plat/mural pour le fixer au produit.
    (Fixez sur le haut et le bas du produit.)
    NOTE:
  2. Montez le produit au panneau ou au mur avec les vis M4 (4 pièces).
    NOTE:
    • Le couple nécessaire est de 1,5 N•m (13,3 lb-in).

    • Pour éviter que des températures anormalement élevées se produisent à l'intérieur du produit, montez le produit complètement à la verticale ou à l'horizontale.

    • Lors du montage vertical du produit, le côté de l'interface (le bas du produit) doit être orienté vers le bas.

    • Lors du montage horizontal du produit, le dissipateur thermique doit être orienté vers le haut.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.