EIO0000004201.07

Installation de la carte M.2 SSD

Voici comment installer la carte M.2 SSD. La taille de la carte M.2 SSD est conforme au Type 2242. M.2 SSD devient Disk 0.

Lors de l'installation de la carte M.2 SSD, la kit de refroidissement M.2 en option est requise. Achetez et installez-la en suivant les étapes suivantes.

Kit de refroidissement M.2 pour Advanced Box : HMIYP6HSM2A*1
Kit de refroidissement M.2 pour Standard Box : HMIYP6HSM2S

*1 Lors de l'utilisation de l'Advanced Box avec le kit ventilateur, la kit de refroidissement M.2 n'est pas nécessaire.

Contenu de la kit de refroidissement M.2

Pour Advanced Box :

Pour Standard Box :

  1. Protecteur de puits de chaleur (bas)

  2. Protecteur de puits de chaleur (haut)

  3. Puits de chaleur

  4. Vis pour puits de chaleur

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Le modèle CC est conçu pour une utilisation avec une alimentation 24 Vcc et le modèle CA est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 100 à 240 Vca. Vérifiez toujours si votre équipement est une unité CA ou CC avant de le mettre sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
DOMMAGES AU PÉRIPHÉRIQUE DE STOCKAGE ET PERTE DE DONNÉES
  • Coupez toute l'alimentation avant d'entrer en contact avec un périphérique de stockage installé.
  • Utilisez uniquement nos périphériques de stockage en option pour ce produit.
  • Assurez-vous de sauvegarder régulièrement les données.
  • Confirmez que le périphérique de stockage est orienté correctement avant de l'insérer.
  • Ne pliez, ne faites tomber ou ne frappez pas le périphérique de stockage.
  • Ne touchez pas l'intérieur du périphérique de stockage ou ses connecteurs.
  • Ne démontez ou ne modifiez pas le périphérique de stockage.
  • Gardez le périphérique de stockage sec.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE
Prenez les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques avant de tenter de retirer le couvercle.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Coupez l'alimentation du Box Module.
  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
  3. Retirez 5 vis du panneau d'accès et glissez le capot pour le retirer.
  4. Décollez le film protecteur de la face inférieure du coussin de dissipateur thermique inférieur et placez-le dans la zone d'installation de la carte M.2 SSD. Décollez également le film protecteur de la surface supérieure du coussin de dissipateur thermique. Lors de l'utilisation de l'Advanced Box avec le kit de ventilateur, cette étape n'est pas nécessaire.
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  5. Retirez la vis de la zone d'installation de la carte M.2 SSD sur le produit.
    NOTE: Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  6. Comme illustré ci-dessous, insérez la carte M.2 SSD à la diagonale, puis poussez-le à partir du dessus.
  7. Fixez la carte M.2 SSD avec la vis retirée à l'étape 5.
    NOTE:
    • Il est recommandé d'utiliser un tournevis cruciforme nº 1.

    • Le couple nécessaire est de 0,2 N•m (1,77 lb-in).

  8. Décollez le film protecteur de la face inférieure du coussin de dissipateur thermique supérieur et placez-le sur la carte M.2 SSD. Décollez également le film protecteur de la surface supérieure du coussin de dissipateur thermique. Lors de l'utilisation de l'Advanced Box avec le kit de ventilateur, cette étape n'est pas nécessaire.
  9. Insérez le dissipateur thermique et fixez-le avec des vis.
    Lors de l'utilisation de l'Advanced Box avec le kit de ventilateur, cette étape n'est pas nécessaire.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
    1. Advanced Box

    2. Standard Box

  10. Replacez le panneau d'accès et serrez les vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.