EIO0000004201.07

Recherche du manuel

Voici comment rechercher le manuel du logiciel Trellix. Vérifiez d'abord la version du logiciel.
  1. Cliquez sur le bouton Paramètres.
  2. Sélectionnez App.
  3. Dans Apps & features, sélectionnez Trellix Solidifier.
  4. Confirmez la version.
  5. Fermez l'écran App.
  6. Affichez https://docs.trellix.com/bundle dans le navigateur web.
  7. Recherchez le manuel correspondant à la version prise en charge de McAfee Application Control.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.