EIO0000004201.07

Retrait du Display Module du Box Module

ATTENTION
RISQUE DE BLESSURES
Ne faites pas tomber le Box Module lorsque vous le retirez du type de panneau.
  • Tenez le produit en place après avoir retiré les vis.
  • Utilisez les deux mains.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
  1. Placez le type de panneau sur une surface de niveau plane, l'écran d'affichage étant orienté vers le bas.
  2. Retirez les vis (4 pièces) sur la face arrière, puis retirez le Box Module.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.