EIO0000004201.07

Installation DIMM

DANGER
RISQUE DE CHOC ELECTRIQUE, D'EXPLOSION OU D'ARC ELECTRIQUE
  • Débranchez toutes les sources d'alimentation de l'appareil avant de retirer tout capot ou élément du système, et avant d'installer ou de retirer tout accessoire, élément matériel ou câble.
  • Débranchez le câble d'alimentation du produit et de l'alimentation avant d'installer ou de retirer le produit.
  • Utilisez toujours un dispositif de mesure de la tension correctement calibré afin de vous assurer que l'unité est hors tension, lorsqu'il est indiqué.
  • Replacez et fixez tous les capots et éléments du système avant de mettre le produit sous tension.
  • Utilisez uniquement la tension spécifiée pour alimenter le produit. Le modèle CC est conçu pour une utilisation avec une alimentation 24 Vcc et le modèle CA est conçu pour une utilisation avec une alimentation de 100 à 240 Vca. Vérifiez toujours si votre équipement est une unité CA ou CC avant de le mettre sous tension.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
ATTENTION
DOMMAGES AU MODULE DE MÉMOIRE ET PERTE DE DONNÉES
  • Coupez toute l'alimentation avant d'entrer en contact avec un module de mémoire installé.
  • Utilisez uniquement nos modules de mémoire optionnels pour ce produit.
  • Confirmez que le module de mémoire est orienté correctement avant de l'insérer.
  • Ne pliez, ne faites tomber ou ne frappez pas le module de mémoire.
  • Ne touchez pas l'intérieur du module de mémoire ou ses connecteurs.
  • Ne démontez ou ne modifiez pas le module de mémoire.
  • Gardez le module de mémoire sec.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures ou des dommages matériels.
AVIS
DÉCHARGE ÉLECTROSTATIQUE
Prenez les mesures de protection nécessaires contre les décharges électrostatiques avant de tenter de retirer le couvercle.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
AVIS
ENVELOPPE CASSÉE
N'exercez pas un couple supérieur à celui indiqué.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer des dommages matériels.
  1. Coupez l'alimentation du Box Module.
  2. Touchez le boîtier ou la connexion de masse (non pas l'alimentation) pour décharger toute charge électrostatique de votre corps.
  3. Retirez 5 vis du panneau d'accès et glissez le capot pour le retirer.
  4. Comme illustré ci-dessous, insérez le module DIMM à la diagonale, puis poussez-le à partir du dessus.
  5. Replacez le panneau d'accès et serrez les vis.
    NOTE: Le couple nécessaire est de 0,3 N•m (2,7 lb-in).
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.