EIO0000004201.07

OS Base version 2.0 ou antérieure

  1. Téléchargez Intel® OptaneTM Memory and Storage Management à partir de l'URL suivante.
    www.se.com/ww/en/download
  2. Enregistrez le fichier téléchargé à la racine du lecteur C (C:\rst_pv_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.zip, où xxx est l'information de version).
  3. Extrayez les fichiers du fichier téléchargé à la racine du lecteur C.
  4. Exécutez SetupRST.exe.
NOTE: Après l'exécution, il est recommandé de supprimer les fichiers téléchargés et extraits.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.