EIO0000004201.07

TPM

Ce produit est équipé du module TPM 2.0.

Activez ou désactivez TPM selon les lois, les règlements et les normes de chaque pays.

TPM est activé par défaut.

NOTE: Activez BitLock pour sécuriser davantage votre système.

Processus de configuration du module TPM

  1. Mettez le produit sous tension.
  2. Pour désactiver le module TPM, appuyez sur [CTRL]+[D] ; pour l'activer, appuyez sur [CTRL]+[E].
  3. Après avoir mis à jour ce paramètre, l'écran de démarrage affiche TPM Disabled ou TPM Enabled.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.