EIO0000004201.07

Noms de modèle

Le Box Module et le Type de panneau sont désignés comme suit.

Le Type de panneau est un modèle tout-en-un dans lequel le Box Module et le Display Module sont déjà connectés.

  Box Module Type de panneau
Core i7 Advanced Box Modèle avancé ●● pouces/●● pouces panoramique
Core i5
Celeron
Core i3 Standard Box Modèle standard ●● pouces/●● pouces panoramique
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.