EIO0000004201.07

Démarrer Launcher

Launcher est un utilitaire que vous pouvez configurer pour démarrer les programmes et les paramètres. Launcher permet une utilisation pratique de l'écran tactile en affichant des icônes pour les divers paramètres enregistrés.

Vous pouvez démarrer Launcher à l'aide de l'icône de raccourci sur le bureau.

Écran supérieur de Launcher

NOTE:
  • Pour personnaliser Launcher, consultez Edit.

  • Téléchargez la dernière version des équipements Harmony P6 et Harmony FP6 Utility à partir de l'URL suivante pour maintenir le Launcher à jour.
    www.se.com/ww/en/download

  • Si le Launcher est déjà installé, il est remplacé. Si vous avez utilisé Edit pour personnaliser le site Launcher, personnalisez-le à nouveau.

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.