EIO0000004201.07

Comment exécuter System Monitor

Ce produit est équipé de notre propre system monitor - un tableau de bord créé par Node-RED. Vous pouvez démarrer system monitor à l'aide de l'icône de System Monitor dans Launcher.

La première fois que System Monitor est démarrée, l'écran de configuration de Windows® Internet Explorer ou de Microsoft Edge s'affiche. L'écran Alerte de sécurité Windows s'affichera aussi. Sélectionnez Allow access si vous permettez à d'autres ordinateurs sur le réseau d'utiliser le tableau de bord ; sinon, sélectionnez Cancel.

NOTE: Lorsque vous décidez s'il faut autoriser l'accès, prenez en considération la sécurité.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.