EIO0000004201.07

Désinstallation

Lors de la désinstallation, vous devez désinstaller les deux applications suivantes.

  • Trellix Solidifier

  • Trellix Installer

Les étapes de désinstallation sont les suivantes :

  1. Cliquez sur le bouton Paramètres.
  2. Dans Apps & features, sélectionnez Trellix Solidifier.
  3. Sélectionnez Uninstall.
  4. Suivez les mêmes étapes et sélectionnez Trellix _Installer, puis Uninstall.
Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.