7EN02-0468-01

Mode de configuration

Le mode programmation 2 (Pro-2) et le mode programmation 3 (Pro-3) de l’IHM de l’appareil permettent de régler divers paramètres de configuration.

Arbre du menu en mode configuration

Menu

Paramètres

Options

Valeurs par défaut

Mode programmation 2 (Pro-2)

Temps de cycle de l’écran

1 à 30 secondes

10

Luminosité

on / off / btn

btn

iEM2435

Identifiant M-Bus

000…250

000

iEM2455

ID Modbus

001…247

001

Mode programmation 3 (Pro-3)

Fréquence d’impulsions (S0)

1000 / 100 / 10 / 1 / 0,1 / 0,01 / 2000 / 10 000

1000

Code de combinaison

C-01 (F) / C-04 (R) / C-05 (F+R) / C-06 (R-F) / C-09 (F-R) / C-10 (F-R)

C-05 (F+R)

iEM2435

Vitesse de transmission

300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600

2400

iEM2455

1200 / 2400 / 4800 / 9600 / 19200 / 38400

19200

Mappage de registre

rft / SE

rft

Parité (uniquement iEM2455)

even / none / odd

even

Compteur de mises hors tension

Mot de passe

0000 – 9999

0000

Codes OBIS

on / off

off

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?