7EN02-0468-01

Formats de données utilisés par l’appareil (bits DIF 3-0)

NOTE: x dans la valeur hexadécimale est déterminé par les bits 7 à 4 du DIF.

Format

bin

hex

Pas de données

0000

x0

Entier 8 bits

0001

x1

Entier 16 bits

0010

x2

Entier 24 bits

0011

x3

Entier 32 bits

0100

x4

Réel 32 bits

0101

x5

Entier 48 bits

0110

x6

Entier 64 bits

0111

x7

Longueur variable

1101

xD

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?