7EN02-0468-01

Caractéristiques

Fonction

iEM2435

iEM2455

Mesures d’énergie 4 quadrants, compteur d’énergie partielle et totale

Total de l’énergie active directe et inverse

Total de l’énergie réactive directe et inverse

Puissance :

  • Puissance active (kW)

  • Puissance apparente (kVA)

  • Puissance réactive (kVAR)

Tension, courant, fréquence et facteur de puissance

Contrôle de 2 tarifs par le registre de commande

Sorties à impulsions

Communications

M-Bus

Modbus RS-485

Conforme MID/MIR

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?