7EN02-0468-01

Remise à zéro du compteur de mises hors tension

Le compteur de mises hors tension enregistre le nombre de fois que l’appareil a été éteint.
Pour remettre à zéro le compteur de mises hors tension, procédez comme suit :
  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 3 (Pro -3).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres (par défaut 0000) : faites défiler avec les boutons et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  4. Faites défiler jusqu’à la page du compteur de mises hors tension (PCNT).
  5. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour remettre à zéro.
  7. L’écran affiche OK lorsque le compteur de mises hors tension est remis à zéro.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?