7EN02-0468-01

Mesures instantanées

NOTE: E désigne le bit d’extension ; la valeur hexadécimale suppose E = 0.

Format de données

DIFE

VIF primaire

VIFE primaire

VIFE spécifique au fabricant

Description

bin

hex

bin

hex

05

2E

Puissance active

85

40

2E

Puissance réactive

85

80 40

2E

Puissance apparente

05

E100 1001

C9

E000 0100

04

Tension simple

05

E101 1100

DC

E000 0000

00

Courant

05

E000 1010

0A

Facteur de puissance

05

E000 1011

0B

Fréquence

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?