7EN02-0468-01

Énergie et énergie par tarif

Valeurs d’énergie : entier sur 64 bits

RFT

SE

Action

Taille

Type

Unités

Description

Adresse

Registre

Adresse

Registre

Énergie totale (non réinitialisable)

0x0C84

3205

0x0C83

3204

R

4

Int64

Wh

Énergie active, Direct

0x0C88

3209

0x0C87

3208

R

4

Int64

Wh

Énergie active, Inverse

0x0C8C

3213

0x0C8B

3212

R

4

Int64

Wh

Énergie active totale

0x0C94

3221

0x0C93

3220

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive directe

0x0C98

3225

0x0C97

3224

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive inverse

0x0C9C

3229

0x0C9B

3228

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive totale

Énergie partielle

0x0CB8

3257

0x0CB7

3256

R

4

Int64

Wh

Énergie active partielle, Direct

Énergie par tarif

0x105F

4192

0x105E

4191

R/WC

1

UInt16

-

Tarif

  • 01 : T1 (par défaut)
  • 02 : T2

0x1064

4197

0x1063

4196

R

4

Int64

Wh

Énergie active directe T1

0x1068

4201

0x1067

4200

R

4

Int64

Wh

Énergie active directe T2

0x106C

4205

0x106B

4204

R

4

Int64

Wh

Énergie active inverse T1

0x1070

4209

0x106F

4208

R

4

Int64

Wh

Énergie active inverse T2

0x1074

4213

0x1073

4212

R

4

Int64

Wh

Énergie active totale T1

0x1078

4217

0x1077

4216

R

4

Int64

Wh

Énergie active totale T2

0x107C

4221

0x107B

4220

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive directe T1

0x1080

4225

0x107F

4224

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive directe T2

0x1084

4229

0x1083

4228

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive inverse T1

0x1088

4233

0x1087

4232

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive inverse T2

0x108C

4237

0x108B

4236

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive totale T1

0x1090

4241

0x108F

4240

R

4

Int64

VARh

Énergie réactive totale T2

Valeurs d’énergie : virgule flottante sur 32 bits

RFT

SE

Action

Taille

Type

Unités

Description

Adresse

Registre

Adresse

Registre

Énergie totale (non réinitialisable)

0xB02C

45101

0xB02B

45100

R

2

Float32

Wh

Énergie active, Direct

0xB02E

45103

0xB02D

45102

R

2

Float32

Wh

Énergie active, Inverse

0xB030

45105

0xB02F

45104

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive directe

0xB032

45107

0xB031

45106

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive inverse

0xB038

45113

0xB037

45112

R

2

Float32

Wh

Énergie active totale

0xB03A

45115

0xB039

45114

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive totale

Énergie partielle

0xB034

45109

0xB033

45108

R

2

Float32

Wh

Énergie active partielle, Direct

Énergie par tarif

0xB040

45121

0xB03F

45120

R

2

Float32

Wh

Énergie active directe T1

0xB042

45123

0xB041

45122

R

2

Float32

Wh

Énergie active directe T2

0xB044

45125

0xB043

45124

R

2

Float32

Wh

Énergie active inverse T1

0xB046

45127

0xB045

45126

R

2

Float32

Wh

Énergie active inverse T2

0xB048

45129

0xB047

45128

R

2

Float32

Wh

Énergie active totale T1

0xB04A

45131

0xB049

45130

R

2

Float32

Wh

Énergie active totale T2

0xB04C

45133

0xB04B

45132

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive directe T1

0xB04E

45135

0xB04D

45134

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive directe T2

0xB050

45137

0xB04F

45136

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive inverse T1

0xB052

45139

0xB051

45138

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive inverse T2

0xB054

45141

0xB053

45140

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive totale T1

0xB056

45143

0xB055

45142

R

2

Float32

VARh

Énergie réactive totale T2

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?