7EN02-0468-01

Exemple de télégramme de configuration

Cet exemple montre le télégramme d’une commande de réinitialisation de l’énergie partielle sur un esclave dont l’adresse primaire est 4.

hex

Description

68

Caractère de début

07

Champ L

07

Répétition du champ L

68

Caractère de début

53

Champ C (champ de contrôle)

SND_UD = Envoyer des données utilisateur à l’esclave

04

Champ A (champ d’adresse)

Adresse esclave de l’appareil à réinitialiser

51

Champ CI (champ d’informations de contrôle)

Envoi de données à l’esclave

00

Indique qu’aucune donnée n’est envoyée (car il s’agit d’une réinitialisation).

FF

VIF indiquant que le champ suivant est spécifique au fabricant

8D

VIFE spécifique au fabricant : Réinitialisation de l’énergie partielle

07

Action = Réinitialisation

xx

Somme de contrôle générée automatiquement

16

Caractère de fin

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?