7EN02-0468-01

Termes clés

Terme

Définition

Champ C

Champ de contrôle ou de fonction du télégramme. Fournit des informations sur le télégramme, telles que la direction du flux de données (maître à esclave ou esclave à maître), l’état du flux de données et la fonction du message.

Champ CI

Champ de contrôle ou d’information du télégramme. Définit le type et la séquence des données à transmettre.

En-tête de données fixe

Contient les informations d’identification de l’appareil et du fabricant.

DIF

Champ d’informations de données. Le DIF contient des informations sur la fonction des données (par exemple instantané versus maximum) et le format des données (par exemple entier 16 bits).

DIFE

Extension de champ d’informations de données. Un DIFE contient des informations supplémentaires sur les données, telles que tarif et sous-unité.

Maître

Appareil qui émet les commandes et reçoit les réponses des appareils esclaves. Il ne peut y avoir qu’un seul maître par réseau série.

Esclave

Appareil qui fournit des informations ou effectue des actions en réponse aux demandes du maître.

VIF/VIFE

Champ d’information de valeur et extension de champ d’information de valeur. Les VIF et VIFE contiennent des informations sur la valeur (par exemple s’il s’agit d’une valeur d’énergie ou de puissance).

L’appareil utilise à la fois le VIFE principal (comme détaillé dans la documentation du protocole M-Bus) et le VIFE spécifique au fabricant.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?