7EN02-0468-01

Configuration de l’appareil à l’aide de l’outil M-Bus

Vous pouvez utiliser l’outil M-Bus pour configurer les paramètres de base de l’appareil.
  1. Sélectionnez Setup > Config pour passer en mode configuration.
  2. Réglez les valeurs à modifier, puis cliquez sur Send pour la valeur ou section en question.

    Certaines valeurs peuvent ne pas être disponibles, en fonction des paramètres existants.

    L’écran de configuration contient les sections suivantes :

    Section

    Description

    Set Baudrate

    Régler la vitesse de transmission.

    Set Address

    Définir l’adresse de l’appareil.

    Reset

    Réinitialiser les accumulations d’énergie partielle et de mesures d’entrée.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?