Courant, tension, puissance, facteur de puissance et fréquence
|
RFT |
SE |
Action |
Taille |
Type |
Unités |
Description |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Registre |
Adresse |
Registre |
|||||
|
Courant |
||||||||
|
0x0BB8 |
3001 |
0x0BB7 |
3000 |
R |
2 |
Float32 |
A |
Courant |
|
Tension |
||||||||
|
0x0BD4 |
3029 |
0x0BD3 |
3028 |
R |
2 |
Float32 |
V |
Tension |
|
Puissance |
||||||||
|
0x0BEE |
3055 |
0x0BED |
3054 |
R |
2 |
Float32 |
kW |
Puissance active |
|
0x0BFC |
3069 |
0x0BFB |
3068 |
R |
2 |
Float32 |
kVAR |
Puissance réactive |
|
0x0C04 |
3077 |
0x0C03 |
3076 |
R |
2 |
Float32 |
kVA |
Puissance apparente |
|
Facteur de puissance |
||||||||
|
0x0C0C |
3085 |
0x0C0B |
3084 |
R |
2 |
4Q_FP_PF |
- |
Facteur de puissance :
|
|
Fréquence |
||||||||
|
0x0C26 |
3111 |
0x0C25 |
3110 |
R |
2 |
Float32 |
Hz |
Fréquence
|