Program mode 3 (Pro-3) configuration
- Réglage du taux de sortie à impulsionsL’appareil est équipé de deux sorties à impulsions (directe et inverse) isolées optiquement du circuit intérieur. L’appareil génère des impulsions proportionnelles à la consommation mesurée pour la lecture à distance ou les mesures de précision. La sortie à impulsions est une sortie à transistor à collecteur ouvert qui nécessite une source de tension externe pour fonctionner correctement. Cette source externe doit fournir une tension (Ui) de moins de 27 V CC. Le courant commutable maximal (Imax) est de 100 mA. Pour raccorder la sortie à impulsions, reliez 5-27 V CC au connecteur 18/20 (collecteur) et le fil de signal (S) au connecteur 19/21 (émetteur).
- Configuration du code de combinaisonL’appareil permet d’afficher l’énergie totale (consommation) d’après le code de combinaison. Le code de combinaison dépend de différentes méthodes de calcul comme suit :
- Configuration de la vitesse de transmissionLa vitesse de transmission Modbus (iEM2455) peut être réglée de 1200 à 38 400. La vitesse de transmission M-Bus (iEM2435) peut être réglée de 300 à 9600.
- Définition du mappage de registreLe mappage de registre est un tableau structuré qui définit comment les données sont stockées et accessibles dans l’appareil de mesure d’énergie.
- Configuration de la parité (iEM2455 uniquement)La parité Modbus (iEM2455) peut être réglée sur EvEn, nonE ou odd. La parité du M-bus (iEM2435) est toujours EvEn.
- Remise à zéro du compteur de mises hors tensionLe compteur de mises hors tension enregistre le nombre de fois que l’appareil a été éteint.
- Configuration du mot de passeLe mode programmation 3 (Pro-3) est protégé par un mot de passe. Le mot de passe par défaut est 0000.
- Configuration du code OBISVous pouvez régler le code OBIS sur on dans le mode programmation 3 (Pro-3). Le réglage par défaut du code OBIS est oFF.
Parent topic: Configuring