7EN02-0468-01

Informations de télégrammes pour les enregistrements de données

Les sections suivantes décrivent les informations de télégrammes utilisées dans les enregistrements de données. Les tableaux contiennent les informations suivantes (si applicable) :

  • Format de données en hexadécimal (par exemple entier 16 bits)

  • VIF primaire en hex

  • Codes VIFE primaires en bin et hex

  • Codes VIFE spécifiques au fabricant en bin et hex

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?