7EN02-0468-01

Réglage du taux de sortie à impulsions

L’appareil est équipé de deux sorties à impulsions (directe et inverse) isolées optiquement du circuit intérieur. L’appareil génère des impulsions proportionnelles à la consommation mesurée pour la lecture à distance ou les mesures de précision. La sortie à impulsions est une sortie à transistor à collecteur ouvert qui nécessite une source de tension externe pour fonctionner correctement. Cette source externe doit fournir une tension (Ui) de moins de 27 V CC. Le courant commutable maximal (Imax) est de 100 mA. Pour raccorder la sortie à impulsions, reliez 5-27 V CC au connecteur 18/20 (collecteur) et le fil de signal (S) au connecteur 19/21 (émetteur).
Pour changer la fréquence de la sortie à impulsions (S0), procédez comme suit :
  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au mode programmation 3 (Pro -3).
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu.
  3. Entrez le mot de passe à 4 chiffres (par défaut 0000) : faites défiler avec les boutons et sélectionnez chaque chiffre de 0 à 9, puis appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour confirmer chaque chiffre.
  4. Faites défiler jusqu’à la page de la sortie S0 (S0/S).
  5. Appuyez sur la flèche Haut pendant 5 secondes pour passer en mode programmation.
  6. Lorsque la valeur commence à clignoter, sélectionnez 10000 / 2000 / 1000 / 100 /10 / 1 / 0.1 / 0.01.
  7. Appuyez sur les deux boutons pendant 3 secondes pour confirmer le nouveau réglage.
  8. L’écran affiche OK pour indiquer que le réglage est confirmé.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?