7EN02-0468-01

Affichage des mesures efficaces instantanées

  1. À l’aide des boutons, faites défiler jusqu’au registre de puissance active (REAL) du menu principal.
  2. Appuyez sur la flèche Haut pendant 3 secondes pour accéder au menu suivant.
    L’afficheur indique >>.
  3. Appuyez sur la flèche Bas ou sur la flèche Haut pour faire défiler les différentes pages de mesures efficaces instantanées (RMS).
  4. Appuyez sur la flèche Bas pendant 3 secondes pour accéder au menu principal.
    L’afficheur indique <<.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?