DOCA0006PT-08

Alarmes

Endereço

Registro

Ação
(R/W/WC)

Tamanho

Tipo

Unidades

Descrição

PM3250

PM3255

Status do alarme

Bitmaps de alarmes ativados

0x2B0C

11021

R

R

1

Bitmap

  • 0 = O alarme está inativo
  • 1 = O alarme está ativo
  • BitN = ID do alarme N (1-16)

0x2B0D

11022

R

R

1

Bitmap

BitN = ID do alarme N (17-32)

0x2B0E

11023

R

R

1

Bitmap

  • BitN = ID do alarme N (33-40)
  • BitN fixo em 0

0x2B0F

11024

R

R

1

Bitmap

  • BitN = ID do alarme N (41-56)
  • BitN fixo em 0 para PM3250

Bitmaps de alarmes ativados

0x2B1F

11040

R

R

1

Bitmap

  • 0 = O alarme está desativado
  • 1 = O alarme está ativado
  • BitN = ID do alarme N (1-16)

0x2B20

11041

R

R

1

Bitmap

BitN = ID do alarme N (17-32)

0x2B21

11042

R

R

1

Bitmap

  • BitN = ID do alarme N (33-40)
  • BitN fixo em 0

0x2B22

11043

R

R

1

Bitmap

  • BitN = ID do alarme N (41-56)
  • BitN fixo em 0 para PM3250

Bitmaps de alarmes não confirmados

0x2B45

11078

R

R

1

Bitmap

  • 0 = Alarmes históricos confirmados pelo usuário
  • 1 = Alarmes históricos não confirmados pelo usuário
  • BitN = ID do alarme N (1-16)

0x2B46

11079

R

R

1

Bitmap

BitN = ID do alarme N (17-32)

0x2B47

11080

R

R

1

Bitmap

  • BitN = ID do alarme N (33-40)
  • BitN fixo em 0

0x2B48

11081

R

R

1

Bitmap

  • BitN = ID do alarme N (41-56)
  • BitN fixo em 0 para PM3250

Fila de eventos de alarme

0x2B68

11113

R

R

1

UInt16

Tamanho da fila de eventos:

  • Fixo como 20

0x2B69

11114

R

R

1

UInt16

Número de entradas na fila de eventos

0x2B6A

11115

R

R

1

UInt16

Número da entrada do evento mais recente

Entrada 001

0x2B6B

11116

R

R

1

UInt16

Número da entrada

0x2B6C

11117

R

R

4

DATETIME

Data/hora

0x2B70

11121

R

R

1

UInt16

Tipo de registro:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x2B71

11122

R

R

1

UInt16

Número do registro ou código do evento:

  • Evento principal: Endereço Modbus da unidade
  • Evento secundário: Código do evento

0x2B72

11123

R

R

4

UInt16

Valor:

  • Evento principal: Endereço do registrador de atributos do alarme
  • Evento secundário: Pior valor dos registradores de origem

0x2B76

11127

R

R

1

UInt16

Número da sequência

Entrada 020

0x2C4F

11344

R

R

1

UInt16

Número da entrada

0x2C50

11345

R

R

4

DATETIME

Data/hora

0x2C54

11349

R

R

1

UInt16

Tipo de registro

0x2C55

11350

R

R

1

UInt16

Número do registro ou código do evento

0x2C56

11351

R

R

4

UInt16

Valor

0x2C5A

11355

R

R

1

UInt16

Número da sequência

Registro do histórico de alarmes

0x301B

12316

R

R

1

UInt16

Tamanho do registro do histórico

0x301C

12317

R

R

1

UInt16

Número de entradas no registro de histórico

0x301D

12318

R

R

1

UInt16

Número da entrada do evento mais recente

Entrada 001

0x301E

12319

R

R

1

UInt16

Número da entrada

0x301F

12320

R

R

4

DATETIME

Data/hora

0x3023

12324

R

R

1

UInt16

Tipo de registro:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x3024

12325

R

R

1

UInt16

Número do registro ou código do evento:

  • Evento principal: Endereço Modbus da unidade
  • Evento secundário: Código do evento

0x3025

12326

R

R

4

UInt16

Valor:

  • Evento principal: Endereço do registrador de atributos do alarme
  • Evento secundário: Pior valor dos registradores de origem

0x3029

12330

R

R

1

UInt16

Número da sequência

Entrada 020

0x3102

12547

R

R

1

UInt16

Número da entrada

0x3103

12548

R

R

4

DATETIME

Data/hora

0x3107

12552

R

R

1

UInt16

Tipo de registro

0x3108

12553

R

R

1

UInt16

Número do registro ou código do evento

0x3109

12554

R

R

4

UInt16

Valor

0x310D

12558

R

R

1

UInt16

Número da sequência

Alarmes de 1 segundo - padrão

Sobrecorrente, fase

ID do alarme = 1

0x36B4

14005

R/WC

R/WC

2

Float32

A

Ponto de ajuste de retirada

0x36B6

14007

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x36B8

14009

R/WC

R/WC

2

Float32

%

  • Ponto de ajuste de perda
  • Porcentagem de desvio do ponto de ajuste de retirada

0x36BA

14011

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

  • Retardo de tempo de perda
  • Mesmo que o retardo de tempo de retirada

0x36BC

14013

R/WC

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar:

  • 0 = Não associado
  • 1 = Associado
  • Bit0 = Associação da DO1
  • Bit1 = Associação da DO2

Subcorrente, fase

ID do alarme = 2

0x36C8

14025

R/WC

2

Float32

A

Ponto de ajuste de retirada

0x36CA

14027

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x36CC

14029

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x36CE

14031

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x36D0

14033

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Sobretensão, L-L

ID do alarme = 5

0x3704

14085

R/WC

2

Float32

H

Ponto de ajuste de retirada

0x3706

14087

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3708

14089

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x370A

14091

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x370C

14093

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Subtensão, L-L

ID do alarme = 6

0x3718

14105

R/WC

R/WC

2

Float32

H

Ponto de ajuste de retirada

0x371A

14107

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x371C

14109

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x371E

14111

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3720

14113

R/WC

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Sobretensão, L-N

ID do alarme = 7

0x372C

14125

R/WC

2

Float32

H

Ponto de ajuste de retirada

0x372E

14127

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3730

14129

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x3732

14131

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3734

14133

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Subtensão, L-N

ID do alarme = 8

0x3740

14145

R/WC

R/WC

2

Float32

H

Ponto de ajuste de retirada

0x3742

14147

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3744

14149

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x3746

14151

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3748

14153

R/WC

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Sobrepotência, ativa total

ID do alarme = 9

0x3754

14165

R/WC

R/WC

2

Float32

kW

Ponto de ajuste de retirada

0x3756

14167

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3758

14169

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x375A

14171

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x375C

14173

R/WC

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Sobrepotência, reativa total

ID do alarme = 10

0x3768

14185

R/WC

2

Float32

kVAR

Ponto de ajuste de retirada

0x376A

14187

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x376C

14189

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x376E

14191

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3770

14193

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Sobrepotência, ativa total

ID do alarme = 11

0x377C

14205

R/WC

R/WC

2

Float32

kVA

Ponto de ajuste de retirada

0x377E

14207

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3780

14209

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x3782

14211

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3784

14213

R/WC

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Fator de potência adiantado, total

ID do alarme = 12

0x3790

14225

R/WC

2

Float32

Ponto de ajuste de retirada

0x3792

14227

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3794

14229

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x3796

14231

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3798

14233

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Fator de potência atrasado, total

ID do alarme = 13

0x37A4

14245

R/WC

2

Float32

Ponto de ajuste de retirada

0x37A6

14247

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x37A8

14249

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x37AA

14251

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x37AC

14253

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Sobredemanda, potência ativa total, presente

ID do alarme = 16

0x37E0

14305

R/WC

2

Float32

kW

Ponto de ajuste de retirada

0x37E2

14307

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x37E4

14309

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x37E6

14311

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x37E8

14313

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Sobredemanda, potência aparente total, presente

ID do alarme = 22

0x3858

14425

R/WC

2

Float32

kVA

Ponto de ajuste de retirada

0x385A

14427

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x385C

14429

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x385E

14431

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3860

14433

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

THD-U excessivo, fase

ID do alarme = 28

0x38D0

14545

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de retirada

0x38D2

14547

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x38D4

14549

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x38D6

14551

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x38D8

14553

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Subpotência, ativa total

ID do alarme = 30

0x39E8

14825

R/WC

R/WC

2

Float32

kW

Ponto de ajuste de retirada

0x39EA

14827

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x39EC

14829

R/WC

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x39EE

14831

R/WC

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x39F0

14833

R/WC

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

THD-I excessivo, fase

ID do alarme = 31

0x3A10

14865

2

Float32

%

Ponto de ajuste de retirada

0x3A12

14867

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3A14

14869

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x3A16

14871

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3A18

14873

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

THD-V excessivo, fase

ID do alarme = 32

0x3A38

14905

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de retirada

0x3A3A

14907

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3A3C

14909

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x3A3E

14911

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3A40

14913

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Alarmes de 1 segundo - personalizados

Sobrepotência, total de ativos

ID do alarme = 41

0x3A5D

14942

R/WC

2

UInt16

Registrador de origem:

  • ENERGY_LOG_DAY_REALTIME_VALUE: 41504
  • ENERGY_LOG_WEEK_REALTIME_VALUE: 41874
  • ENERGY_LOG_MONTH_REALTIME_VALUE: 42043

0x3A60

14945

R/WC

2

Float32

Wh

Ponto de ajuste de retirada

0x3A62

14947

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de retirada

0x3A64

14949

R/WC

2

Float32

%

Ponto de ajuste de perda

0x3A66

14951

R/WC

2

UInt32

Segundo

Retardo de tempo de perda

0x3A68

14953

R/WC

1

Bitmap

Saídas digitais a associar

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.