DOCA0006ZH-08

报警

地址

寄存器

操作
(R/W/WC)

大小

类型

单位

描述

PM3250

PM3255

报警状态

已激活的报警位图

0x2B0C

11021

R

R

1

Bitmap

  • 0 = 报警处于不活动状态
  • 1 = 报警处于活动状态
  • BitN = 报警 ID N (1-16)

0x2B0D

11022

R

R

1

Bitmap

BitN = 报警 ID N (17-32)

0x2B0E

11023

R

R

1

Bitmap

  • BitN = 报警 ID N (33-40)
  • BitN 固定为 0

0x2B0F

11024

R

R

1

Bitmap

  • BitN = 报警 ID N (41-56)
  • BitN 固定为 0:PM3250

已启用的报警位图

0x2B1F

11040

R

R

1

Bitmap

  • 0 = 报警已禁用
  • 1 = 报警已启用
  • BitN = 报警 ID N (1-16)

0x2B20

11041

R

R

1

Bitmap

BitN = 报警 ID N (17-32)

0x2B21

11042

R

R

1

Bitmap

  • BitN = 报警 ID N (33-40)
  • BitN 固定为 0

0x2B22

11043

R

R

1

Bitmap

  • BitN = 报警 ID N (41-56)
  • BitN 固定为 0:PM3250

未确认的报警位图

0x2B45

11078

R

R

1

Bitmap

  • 0 = 用户已确认历史报警
  • 1 = 用户未确认历史报警
  • BitN = 报警 ID N (1-16)

0x2B46

11079

R

R

1

Bitmap

BitN = 报警 ID N (17-32)

0x2B47

11080

R

R

1

Bitmap

  • BitN = 报警 ID N (33-40)
  • BitN 固定为 0

0x2B48

11081

R

R

1

Bitmap

  • BitN = 报警 ID N (41-56)
  • BitN 固定为 0:PM3250

报警事件队列

0x2B68

11113

R

R

1

UInt16

事件队列大小:

  • 固定为 20

0x2B69

11114

R

R

1

UInt16

事件队列中的条目数

0x2B6A

11115

R

R

1

UInt16

最近事件的条目编号

条目 001

0x2B6B

11116

R

R

1

UInt16

条目编号

0x2B6C

11117

R

R

4

日期/时间

日期/时间

0x2B70

11121

R

R

1

UInt16

记录类型:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x2B71

11122

R

R

1

UInt16

寄存器编号或事件代码:

  • 主要事件:设备的 Modbus 地址
  • 次要事件:事件代码

0x2B72

11123

R

R

4

UInt16

值:

  • 主要事件:报警属性寄存器地址
  • 次要事件:源寄存器的最差值

0x2B76

11127

R

R

1

UInt16

序列号

条目 020

0x2C4F

11344

R

R

1

UInt16

条目编号

0x2C50

11345

R

R

4

日期/时间

日期/时间

0x2C54

11349

R

R

1

UInt16

记录类型

0x2C55

11350

R

R

1

UInt16

寄存器编号或事件代码

0x2C56

11351

R

R

4

UInt16

0x2C5A

11355

R

R

1

UInt16

序列号

报警历史记录日志

0x301B

12316

R

R

1

UInt16

历史记录日志大小

0x301C

12317

R

R

1

UInt16

历史记录日志中的条目数

0x301D

12318

R

R

1

UInt16

最近事件的条目编号

条目 001

0x301E

12319

R

R

1

UInt16

条目编号

0x301F

12320

R

R

4

日期/时间

日期/时间

0x3023

12324

R

R

1

UInt16

记录类型:

  • 0xFF10 = UInt16
  • 0xFF40 = Float32

0x3024

12325

R

R

1

UInt16

寄存器编号或事件代码:

  • 主要事件:设备的 Modbus 地址
  • 次要事件:事件代码

0x3025

12326

R

R

4

UInt16

值:

  • 主要事件:报警属性寄存器地址
  • 次要事件:源寄存器的最差值

0x3029

12330

R

R

1

UInt16

序列号

条目 020

0x3102

12547

R

R

1

UInt16

条目编号

0x3103

12548

R

R

4

日期/时间

日期/时间

0x3107

12552

R

R

1

UInt16

记录类型

0x3108

12553

R

R

1

UInt16

寄存器编号或事件代码

0x3109

12554

R

R

4

UInt16

0x310D

12558

R

R

1

UInt16

序列号

1- 秒报警 - 标准

过流,相位

报警 ID = 1

0x36B4

14005

R/WC

R/WC

2

Float32

A

触发设定值

0x36B6

14007

R/WC

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x36B8

14009

R/WC

R/WC

2

Float32

%

  • 恢复设定点
  • 相对触发设定点的偏差百分比

0x36BA

14011

R/WC

R/WC

2

UInt32

  • 恢复延时
  • 与触发时间延迟相同

0x36BC

14013

R/WC

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出:

  • 0 = 未关联
  • 1 = 已关联
  • Bit0 = DO1 关联
  • Bit1 = DO2 关联

欠流,相位

报警 ID = 2

0x36C8

14025

R/WC

2

Float32

A

触发设定值

0x36CA

14027

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x36CC

14029

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x36CE

14031

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x36D0

14033

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

线电压过压

报警 ID = 5

0x3704

14085

R/WC

2

Float32

V

触发设定值

0x3706

14087

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3708

14089

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x370A

14091

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x370C

14093

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

线电压欠压

报警 ID = 6

0x3718

14105

R/WC

R/WC

2

Float32

V

触发设定值

0x371A

14107

R/WC

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x371C

14109

R/WC

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x371E

14111

R/WC

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3720

14113

R/WC

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

相电压过压

报警 ID = 7

0x372C

14125

R/WC

2

Float32

V

触发设定值

0x372E

14127

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3730

14129

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x3732

14131

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3734

14133

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

相电压欠压

报警 ID = 8

0x3740

14145

R/WC

R/WC

2

Float32

V

触发设定值

0x3742

14147

R/WC

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3744

14149

R/WC

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x3746

14151

R/WC

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3748

14153

R/WC

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总有功过功率

报警 ID = 9

0x3754

14165

R/WC

R/WC

2

Float32

kW

触发设定值

0x3756

14167

R/WC

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3758

14169

R/WC

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x375A

14171

R/WC

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x375C

14173

R/WC

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总无功过功率

报警 ID = 10

0x3768

14185

R/WC

2

Float32

kVAR

触发设定值

0x376A

14187

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x376C

14189

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x376E

14191

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3770

14193

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总有功过功率

报警 ID = 11

0x377C

14205

R/WC

R/WC

2

Float32

kVA

触发设定值

0x377E

14207

R/WC

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3780

14209

R/WC

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x3782

14211

R/WC

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3784

14213

R/WC

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总超前功率因数

报警 ID = 12

0x3790

14225

R/WC

2

Float32

触发设定值

0x3792

14227

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3794

14229

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x3796

14231

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3798

14233

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总滞后功率因数

报警 ID = 13

0x37A4

14245

R/WC

2

Float32

触发设定值

0x37A6

14247

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x37A8

14249

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x37AA

14251

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x37AC

14253

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总有功功率过需量现值

报警 ID = 16

0x37E0

14305

R/WC

2

Float32

kW

触发设定值

0x37E2

14307

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x37E4

14309

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x37E6

14311

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x37E8

14313

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总视在功率过需量现值

报警 ID = 22

0x3858

14425

R/WC

2

Float32

kVA

触发设定值

0x385A

14427

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x385C

14429

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x385E

14431

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3860

14433

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

每相过 THD-U

报警 ID = 28

0x38D0

14545

R/WC

2

Float32

%

触发设定值

0x38D2

14547

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x38D4

14549

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x38D6

14551

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x38D8

14553

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

总有功欠功率

报警 ID = 30

0x39E8

14825

R/WC

R/WC

2

Float32

kW

触发设定值

0x39EA

14827

R/WC

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x39EC

14829

R/WC

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x39EE

14831

R/WC

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x39F0

14833

R/WC

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

每相过 THD-I

报警 ID = 31

0x3A10

14865

2

Float32

%

触发设定值

0x3A12

14867

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3A14

14869

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x3A16

14871

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3A18

14873

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

每相过 THD-V

报警 ID = 32

0x3A38

14905

R/WC

2

Float32

%

触发设定值

0x3A3A

14907

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3A3C

14909

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x3A3E

14911

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3A40

14913

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

1- 秒报警 - 自定义

总有功过电能

报警 ID = 41

0x3A5D

14942

R/WC

2

UInt16

源寄存器:

  • ENERGY_LOG_DAY_REALTIME_VALUE:41504
  • ENERGY_LOG_WEEK_REALTIME_VALUE:41874
  • ENERGY_LOG_MONTH_REALTIME_VALUE:42043

0x3A60

14945

R/WC

2

Float32

Wh

触发设定值

0x3A62

14947

R/WC

2

UInt32

触发延时

0x3A64

14949

R/WC

2

Float32

%

恢复设定点

0x3A66

14951

R/WC

2

UInt32

恢复延时

0x3A68

14953

R/WC

1

Bitmap

要关联的数字输出

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.