DOCA0006RU-08

Цифровые входы (PM3255)

Счетчик может принимать данные с 2 цифровых входов, DI1 и DI2.

Цифровые входы имеют 4 режима работы:

  • Нормальное состояние входа: используется для простого включения/выключения цифровых входов. Цифровые входы могут получать сигналы OF или SD автоматического выключателя.

  • Управление несколькими тарифами: управлять тарифом можно либо по каналам связи, с помощью внутренних часов или с помощью входов тарифов 1 или 2. Управление тарифами через входы тарифов выполняется путем применения соответствующего сочетания сигналов ВКЛ. или ВЫКЛ. ко входам. Каждое сочетание сигналов ВКЛ. или ВЫКЛ. приводит к регистрации счетчиком энергии в регистре определенного тарифа. Сведения о кодировании входов см. в следующей таблице.

  • Измерение входа: счетчик можно настроить на режимы измерения входа для сбора импульсов для приложения WAGES. Чтобы активировать эту функцию, установите частоту импульсов измерения входа (импульс/единица). Счетчик учитывает количество импульсов и рассчитывает количество единиц. Ширина импульса или остановка импульса меньше 10 мс не допускается для учета импульсов.

  • Сброс значения энергии: Функция сброса значения энергии сбрасывает частичное значение энергии, значение энергии по тарифу и значение энергии по фазе. Сброс активируется сигналом ВКЛ. длительностью больше 10 мс.

В следующей таблице приведены сведения о кодировании входа в двоичном формате:

Входное напряжение

Активный тариф

Счетчик с 4 тарифами:

DI1/DI2 = ВЫКЛ./ВЫКЛ.

Тариф 1 активен

DI1/DI2 = ВЫКЛ./ВКЛ.

Тариф 2 активен

DI1/DI2 = ВКЛ./ВЫКЛ.

Тариф 3 активен

DI1/DI2 = ВКЛ./ВКЛ.

Тариф 4 активен

Счетчик с 2 тарифами:

(Постоянное сопоставление с входом DI1 и DI2 может оставаться плавающим или настраиваться в другом режиме)

DI1 = ВЫКЛ.

Тариф 1 активен

DI1 = ВКЛ.

Тариф 2 активен

Обратная связь
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.