DOCA0006ES-08

Entradas digitales (PM3255)

La central de medida puede aceptar dos entradas digitales ED1 y ED2.

Las entradas digitales tienen cuatro modos de funcionamiento:

  • Estado entrada normal: Se utiliza para entradas digitales de ENCENDIDO/APAGADO sencillas. Las entradas digitales pueden ser señales OF o SD de un interruptor.

  • Control de tarifa múltiple: Puede controlar la tarifa a través de las comunicaciones, el reloj interno o las entradas de tarifa 1 o 2. El control de tarifa a través de las entradas de tarifa se realiza aplicando la combinación correcta de señales de ENCENDIDO o APAGADO a las entradas. Cada combinación de señales de ENCENDIDO o APAGADO da lugar a que la central de medida registre la energía en un registro de tarifa concreto. Consulte en la siguiente tabla la codificación de entradas.

  • Medición de entradas: Puede configurar la central de medida en modos de medición de entradas para que recoja los impulsos para aplicaciones de WAGES (agua, aire, gas, electricidad y vapor). Para activar esta función, establezca la frecuencia de impulsos de medición de entradas (impulso/unidad). La central de medida cuenta el número de impulsos y calcula el número de unidades. Una amplitud o parada de impulso inferior a 10 ms no es válida para el recuento de impulsos.

  • Restablecimiento de energía: La función de restablecimiento de energía restablece la energía parcial, la energía por tarifa y la energía por fase. El restablecimiento se activa mediante una señal de ENCENDIDO que dura más de 10 ms.

La siguiente tabla describe la codificación de entradas en formato binario:

Tensión de entrada

Tarifa activa

Central de medida con cuatro tarifas:

ED1/ED2 = APAGADO/APAGADO

Tarifa 1 activa

ED1/ED2 = APAGADO/ENCENDIDO

Tarifa 2 activa

ED1/ED2 = ENCENDIDO/APAGADO

Tarifa 3 activa

ED1/ED2 = ENCENDIDO/ENCENDIDO

Tarifa 4 activa

Central de medida con dos tarifas:

(Siempre asociada con la ED1; la ED2 puede dejarse flotante o configurarse con un modo distinto)

ED1 = APAGADO

Tarifa 1 activa

ED1 = ENCENDIDO

Tarifa 2 activa

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.