DOCA0006PT-08

Entradas digitais (PM3255)

O medidor pode aceitar 2 entradas digitais DI1 e DI2.

As entradas digitais têm 4 modos de operação:

  • Status de entrada normal: Use para entradas digitais LIGAR/DESLIGAR simples. As entradas digitais podem ser sinais OF ou SD de um disjuntor.

  • Controle multitarifa: Você pode controlar a tarifa usando comunicações, o relógio interno, ou 1 ou 2 entradas de tarifa. O controle de tarifa usando entradas de tarifa é realizado aplicando uma combinação adequada do sinal LIGAR ou DESLIGAR para as entradas. Cada combinação de sinal LIGAR ou DESLIGAR resulta em o medidor registrar a energia em um registrador de tarifa particular. Consulte a tabela a seguir para ver a codificação das entradas.

  • Medição da entrada: Você pode configurar o medidor nos modos de medição de entrada para coletar os pulsos para a aplicação WAGES. Para ativar essa função, configure a frequência de pulso de medição de entrada (pulso/unidade). O medidor conta o número de pulsos e calcula o número de unidades. A largura de pulso ou a parada do pulso menor que 10 ms é inválida para contagem de pulso.

  • Redefinição de energia: A função de redefinição de energia redefine a energia parcial, a energia por tarifa e energia por fase. A redefinição é ativada por um sinal LIGAR com duração superior a 10 ms.

A tabela a seguir descreve a codificação de entrada em formato binário:

Tensão de entrada

Tarifa ativa

Medidor com 4 tarifas:

DI1/DI2 = DESLIGADO/DESLIGADO

Tarifa 1 ativa

DI1/DI2 = DESLIGADO/LIGADO

Tarifa 2 ativa

DI1/DI2 = LIGADO/DESLIGADO

Tarifa 3 ativa

DI1/DI2 = LIGADO/LIGADO

Tarifa 4 ativa

Medidor com 2 tarifas:

(Sempre associado com DI1, e DI2 pode ser deixado flutuando ou configurado como outro modo)

DI1 = DESLIGADO

Tarifa 1 ativa

DI1 = LIGADO

Tarifa 2 ativa

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.