DOCA0006FR-08

Vue d’ensemble des écrans d’affichage

 

A

Titre de l’écran

 

B

Zone de notification de l’icône du mode de configuration () ou de l’icône d’erreur/alerte ()

 

C

Annuler et revenir à l’écran parent, Summary (mode affichage) ou écran Setup (mode configuration)

 

D

Sélectionner un élément de menu ou confirmer une saisie

 

E

Naviguer vers le haut, sélectionner un paramètre dans une liste ou augmenter la valeur d’un paramètre numérique

 

F

Naviguer vers le bas, sélectionner un paramètre dans une liste ou diminuer la valeur d’un paramètre numérique

 

G

Valeurs ou paramètres

 

H

Liste des écrans

     

Commentaires
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.