DOCA0006ES-08

Descripción general de la pantalla

 

A

Título de la pantalla

 

B

Área de notificación del icono del modo de configuración () o el icono de errores/alertas ()

 

C

Cancela y vuelve a la pantalla principal, la pantalla Summary (modo de visualización) o la pantalla Setup (modo de configuración).

 

D

Selecciona un elemento de menú o confirma una entrada.

 

E

Se desplaza hacia arriba, selecciona un parámetro de una lista o incrementa el número de un parámetro numérico.

 

F

Se desplaza hacia abajo, selecciona un parámetro de una lista o reduce el número de un parámetro numérico.

 

G

Valores o ajustes.

 

H

Lista de pantallas

     

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.