DOCA0006PT-08

Visão geral da tela de exibição

 

A

Título da tela

 

B

Ícone do modo de configuração () ou área de notificação de ícone de Erro/Alerta ()

 

C

Cancelar e voltar para a tela superior, tela de resumo (modo de exibição) ou tela de configuração (modo de configuração)

 

D

Selecionar um item de menu ou confirmar uma entrada

 

E

Navegar para cima, selecionar uma configuração em uma lista ou aumentar um número em uma configuração numérica

 

F

Navegar para baixo, selecionar uma configuração em uma lista ou diminuir um número em uma configuração numérica

 

G

Valores ou configurações

 

H

Lista de telas

     

Comentários
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.