DOCA0006ZH-08

显示屏概述

 

A

屏幕标题

 

B

配置模式图标 () 或错误/报警图标 () 通知区

 

C

取消并返回上一级屏幕、“概要”屏幕(显示模式)或“设置”屏幕(配置模式)

 

D

选择菜单项或确认输入

 

E

向上导航,从列表中选择设置或增大数字设置的数

 

F

向下导航,从列表中选择设置或减小数字设置的数

 

G

值或设置

 

H

屏幕列表

     

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.