DOCA0006ZH-08

概述

全屏模式下的主标题和子菜单被隐藏,值被扩展为全屏。

默认情况下启用全屏模式。您可以修改全屏启用/禁用、自动滚动启用/禁用和自动滚动间隔。

注: 启用全屏模式时,背光始终打开,禁用全屏模式时,背光将进入省电模式。

全屏

自动滚动

自动滚动间隔

描述

启用

禁用

任何值

修复了全屏模式下的摘要页面。

启用

启用

任何值

在全屏模式下自动滚动页面。任意 2 个滚动页面之间的间隔是以秒为单位指定的值。

禁用

全屏模式已禁用。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.